8バイト領域を初期化します。
[指定形式]
| シンボル欄 | ニモニック欄 | オペランド欄 | コメント欄 | 
| [ラベル:] | .DB8 | 絶対式[, ... ] | [; コメント] | 
[機能]
[詳細説明]
絶対式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,絶対式の値は0x00000000 00000000~0xFFFFFFFF FFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトが8バイト・データとして確保されます。
| 
- | オペランドには「(a)  絶対式」が記述可能です。ただし,.DB8疑似命令では式の各項を64ビットとして扱います。このため,.DB8疑似命令では.EQU疑似命令で定義されたネーム(32ビット)を負の数として使用することはできません。
 | 
| 
- | .DB8疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。 | 
[使用例]
|         .DSEG   DATA LABEL:  .DB8    0x1234567890ABCDEF  ; 8バイトの領域を                                     ; 0xEF,0xCD,0xAB,0x90,0x78,0x56,0x34,0x12                                     ; で初期化する |