本モジュールで参照するほかのモジュールのシンボルを宣言します。
[指定形式]
シンボル欄 
 | 
ニモニック欄 
 | 
オペランド欄 
 | 
コメント欄 
 | 
[ラベル:] 
 | 
.EXTERN 
 | 
シンボル名 
 | 
[; コメント] 
 | 
 
[機能]
-  | 本モジュールで参照するほかのモジュールのシンボルを宣言します。  | 
 
[詳細説明]
-  | オペランドに指定したシンボルを本モジュールで参照できるようになります。  | 
 
-  | オペランドには,次のものを記述することはできません。  | 
 
-  | .EXTERN疑似命令で宣言されたシンボルを本モジュール中で参照しなくても,エラーにはなりません。  | 
 
-  | .EXTERN疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。  | 
 
[使用例]
参照側プログラム
         .EXTERN  PSYM01 
         .EXTERN  PSYM02 
         MOV      A, ES:!PSYM01 
         BR       !PSYM02 
 | 
 
 
定義側プログラム
         .PUBLIC  PSYM01 
         .PUBLIC  PSYM02 
PSYM01:  .DB      0x10 
PSYM02:  MOV      A, #0x4D 
 |