Everything

putchar


SFRへ文字を書き込みます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int __far putchar(int c);

[戻り値]

文字cを返します。

[詳細説明]

SFRであるP0へ文字cを書き込みます。書き込みに関してエラー・チェックは行いません。

[注意事項]

-

stdoutを変更したい場合は,本関数を差し替えてください。なお,本関数を差し替えることで,stderrも合わせて変更となるので注意が必要です。stderrの出力先をstdoutと別にしたい場合は,perror関数を変更してください。