ROM/RAMが小さいRL78-S1コア用のスタートアップは,コード効率化を考慮し,スタック領域やbss属性の領域を初期化する代わりにRAM全体を初期化しています。RAMの先頭アドレス(__RAM_ADDR_START)と終了アドレス(RAM_ADDR_END)はリンカが決定します。__RAM_ADDR_START,および__RAM_ADDR_ENDについては「6.2.2 オプション指定により生成するシンボル」を参照してください。
ROM/RAMが小さいRL78-S1コア用のスタートアップは,コード効率化を考慮し,スタック領域やbss属性の領域を初期化する代わりにRAM全体を初期化しています。RAMの先頭アドレス(__RAM_ADDR_START)と終了アドレス(RAM_ADDR_END)はリンカが決定します。__RAM_ADDR_START,および__RAM_ADDR_ENDについては「6.2.2 オプション指定により生成するシンボル」を参照してください。