CC-RXは、C/C++言語、またはアセンブリ言語で記述されたプログラムを機械語に変換するプログラムです。
CC-RXは、以下に示す実行ファイルで構成されています。
(1) ccrx: コンパイルドライバ
(2) asrx: アセンブラ
(3) rlink: 最適化リンケージエディタ
(4) lbgrx: ライブラリジェネレータ
以下に、ビルド・ツールの処理の流れを示します。
図 1.1
ビルド・ツールの処理の流れ