<コンパイル・オプション / その他オプション>
[指定形式]
静的解析情報ファイルを出力しません。
[詳細説明]
- | コンパイル途中に生成される静的解析情報ファイルの保存先をpathに指定します。 |
- | pathに存在するフォルダ名を指定した場合は、フォルダpathに、Cソース・ファイル名の拡張子を“.cref”で置き換えたファイル名で静的解析情報ファイルを保存します。 |
- | pathに存在するファイル名を指定した場合、および存在しないフォルダ名、またはファイル名を指定した場合は、出力する静的解析情報ファイルが1つの場合は、pathというファイル名で保存します。 |
出力する静的解析情報ファイルが複数の場合は、エラーとなります。
- | ソース・ファイルとして同じ名前のファイル(異なるフォルダにある場合を含む)を複数指定した場合は、警告を出力して、最後に指定したソース・ファイルに対する静的解析情報ファイルのみを保存します。 |
[例]
静的解析情報ファイルをファイル名info.crefで出力します。
> ccrx -xcref=info.cref -isa=rxv3 main.c
|