Everything
 

-outcode


<コンパイル・オプション / その他オプション>

[指定形式]

-outcode = { euc | sjis | utf8 | big5 | gb2312 }

 

-

省略時解釈

outcode=sjisです。

[詳細説明]

-

文字列、文字定数内の文字を指定した文字コードで出力します。

-

オプションと文字コードの関係を以下に示します。

表 2.11

オプションと文字コードの関係(outcode)

オプション

文字コード

euc

EUCコード

sjis

SJISコード

utf8

UTF-8コード

big5

Big5コード

gb2312

GB2312コード

 

[備考]

-

outcode=big5またはoutcode=gb2312を指定する場合は、それぞれbig5またはgb2312オプションもあわせて指定しなければなりません。