Everything
 

-nobank 【V3.01.00以降】


<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>

[指定形式]

-nobank

 

-

省略時解釈

CPU(*1)が選択された場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択された場合は-nobankです。

それ以外の場合は-bankです。

注

*1) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
*2) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。

[詳細説明]

-

レジスタ一括退避機能用の命令をエラーにします。