Everything
 

-pid


<アセンブル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-pid[={16|32}]

 

-

省略時解釈

PID機能が有効ではない状態でコード生成されたことを表すリロケータブルオブジェクトを生成します。

[詳細説明]

-

PID機能が有効な状態でコード生成されたことを表すリロケータブルオブジェクトを生成します。

-

<PIDレジスタ>

下記の表の規則に基づき、fint_registerオプションの指定に応じてR9からR13のうちの1本を選択します。なお、fint_registerの指定がない場合はR13を選択します。

表 2.13

fint_registerオプションとPIDレジスタの関係

fint_registerオプション

PIDレジスタ

fint_register指定なし

R13

fint_register=0

fint_register=1

R12

fint_register=2

R11

fint_register=3

R10

fint_register=4

R9

 

-

PIDレジスタは、PIDのアクセスに使用する用途以外には使用されません。

-

<パラメータ>

パラメータの意味は、コンパイラの同名オプションと同じです。

[備考]

-

本オプションに矛盾するコードをアセンブリコードに記述しても、チェックされません。

-

PID機能が有効なリロケータブルオブジェクトは、PID機能が有効でないリロケータブルオブジェクトとはリンクできません。

-

pidオプションで選択されたPIDレジスタが、baseオプションでも選択された場合はエラーF0553111になります。

-

pidオプションとnouse_pid_registerオプションを同時に選択するとエラーF0553103になります。

-

PID機能については、「PIC/PID機能の利用」の項目も参照してください。