Everything

-Input


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 入力オプション

[指定形式]

-Input = <サブオプション>[{,|△}…]
         <サブオプション> : <ファイル名>[(<モジュール名>[,…])]

 

[詳細説明]

-

入力ファイルを指定します。複数ある場合にはカンマ(,)または空白文字で区切って指定します。

-

ワイルドカード(*,?)も指定できます。ワイルドカードで指定した文字列はアルファベット順に展開します。数字と英文字は数字が先、英大文字と英小文字は英大文字が先になります。

-

入力ファイルとして指定できるのは、コンパイラ、アセンブラ出力オブジェクトファイル、最適化リンケージエディタ出力のリロケータブルファイルおよびアブソリュートファイルです。またライブラリ名(<モジュール名>)の形式で、ライブラリ内モジュールを入力ファイルとして指定することもできます。モジュール名は拡張子なしで指定します。

-

入力ファイル名に拡張子の指定がない場合、モジュール名がない時は「obj」、モジュール名がある時は「lib」を仮定します。

[例]

input=a.obj lib1(e)                 ; a.objとlib1.lib内のモジュールeを入力します。
input=c*.obj                        ; cで始まる拡張子objのファイルをすべて入力します。

[備考]

-

form=objectおよびextract指定時、本オプションは無効です。

-

コマンドライン上で入力ファイルを指定する場合は、input無しで指定します。