Everything
 

-fsymbol


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / セクションオプション

[指定形式]

-fsymbol = <セクション名>[,…]

 

[詳細説明]

-

指定したセクション内外部定義シンボルをアセンブラ制御命令形式でファイルに出力します。
ファイル名は、<出力ファイル>.fsyです。

[例]

-

セクションsct2,sct3の外部定義シンボルをtest.fsyに出力します。

fsymbol=sct2,sct3
output=test.abs

-

[test.fsyの出力例]

;RENESAS OPTIMIZING LINKER GENERATED FILE 2012.07.19
;fsymbol = sct2, sct3
;SECTION NAME = sct2
 .glb _f
_f .equ 00000000h
 .glb _g
_g .equ 00000016h
;SECTION NAME = sct3
 .glb _main
_main .equ 00000020h
 .end

[備考]

-

form={object | relocate | library}またはstrip指定時、本オプションは無効です。