Everything
 

-exit


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 残りのオプション>

[指定形式]

-exit

 

[詳細説明]

-

オプション指定の終了を指定します。

-

本オプションは、コマンドライン上では指定できません。

[例]

-

コマンドライン指定

rlink -subcommand=test.sub -nodebug

-

test.sub

input=a.obj,b.obj                   ; 処理(1)
start=P,C,D/100,B/8000              ; 処理(2)
output=a.abs                        ; 処理(3)
exit

-

(1)~(3)の処理を実行し、a.absを出力します。

-

Exit実行後のコマンドライン指定のnodebugオプションは無効になります。