シンボル削除最適化(-optimize=symbol_delete)によって削除されたシンボルのサイズ、種別を出力します。
シンボル削除最適化情報の出力例を示します。
*** Delete Symbols ***
(1) (2) (3)
SYMBOL SIZE INFO
_Version
4 data ,g
|
|
|
|
削除シンボル名を表示します
|
|
削除シンボル名を表示します
|
|
削除シンボルの種別を以下のように表示します
データ種別
func: 関数名
data: 変数名
宣言種別
g: 外部定義
l: 内部定義
|