複素数逆正接を計算します。
[指定形式]
#include <complex.h>
float complex catanf(float complex z);
double complex catan(double complex z);
long double complex catanl(long double complex z);
[引数]
z 複素数逆正接を求める複素数
[戻り値]
zの複素数逆正接値
[備考]
catan関数のリターン値の実軸方向の範囲は[-π/2,π/2]、虚軸方向の範囲は無限の空間です。