Everything
8.3.3 初期設定ルーチンの記述例

「8.3.2 初期設定」で説明した、PowerON_Reset_PC関数のコーディング例を示します。

なお、統合開発環境で生成される実際の初期設定ルーチンは、「8.4 コーディング例」を参照ください。

#include         <machine.h>
#include         <_h_c_lib.h>
#include         "typedefine.h"
#include         "stacksct.h"
 
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void PowerON_Reset_PC(void);
void main(void);
#ifdef __cplusplus
}
#endif
 
#ifdef __cplusplus                       // Use SIM I/O
extern "C" {
#endif
extern void _INITLIB(void);
#ifdef __cplusplus
}
#endif
 
#define PSW_init  0x00010000
#define FPSW_DPSW_init 0x00000100
 
#pragma section ResetPRG
#pragma entry PowerON_Reset_PC
void PowerON_Reset_PC(void)
{
#if (__RX_ISA_VERSION__ >= 2) || defined(__RXV2)
    set_extb(__sectop("EXCEPTVECT"));
#endif
    set_intb(__sectop("C$VECT"));
#ifdef __FPU
    set_fpsw(FPSW_DPSW_init);
#ifdef __DPFPU
    __set_dpsw(FPSW_DPSW_init);
#endif
#endif
#if __TFU == 1
    __init_tfu();
#endif
 
    _INITSCT();
    _INITLIB();
    set_psw(PSW_init);
    main();
    brk();
}