Everything
11.17 save_accが有効な#pragma interrupt指定された関数が仮引数を持つ場合の
注意事項 【C/C++コンパイラ】

#pragma interruptで指定された関数で、save_accフラグが有効(-save_accオプション指定時を含む)な場合、生成コードがR4で渡される仮引数を正常に取得できない場合があります。

 

注意

#pragma interruptで指定された関数に仮引数を定義することは、推奨しておりません。