セクションアドレス演算子を使用することでセクションのアドレスやサイズを参照することができます。
__sectop ("<セクション名>") <セクション名>の先頭アドレスを参照します。
__secend ("<セクション名>") <セクション名>の先頭に<セクション名>のサイズを加算した値を参照します。
__secsize ("<セクション名>") <セクション名>のサイズを生成します。
スタートアップ・ルーチンのresetprg.cファイルのINITSCT関数内では、ROMからRAMへの転送、及び未初期化領域の初期化を実行します。この実行の際、dbsct.cファイル内に記述されている__sectop、__secendで取得したアドレスを参照しています。