Everything

[メールボックス]タブ

RI600PXのメールボックス情報(メールボックス名,IDなど)を表示します。
図A―14  [メールボックス]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI600PXのメールボックス情報(メールボックス名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
メールボックス名
メールボックスの現在状態を示すアイコン,およびメールボックスの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
待ちタスクあり
待ちメッセージあり
待ちタスク/待ちメッセージなし
メールボックス未生成
ID
メールボックスのIDを表示します。
キュー状態
メールボックスの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Waiting Messages
待ちメッセージあり
Empty
待ちタスク/待ちメッセージなし
メッセージ最大優先度
メッセージの優先度範囲を表示します。
メッセージのキューイング方式がTA_MFIFOの場合には,“--”が表示されます。
属性
メールボックスの属性(タスクのキューイング方式,メッセージのキューイング方式)を表示します。
【タスクのキューイング方式】
TA_TFIFO
メッセージの受信要求を行った順
TA_TPRI
タスクの優先度順
【メッセージのキューイング方式】
TA_MFIFO
メッセージの送信要求を行った順
TA_MPRI
メッセージの優先度順

(b) 第2階層
- 待ちタスク情報
メールボックスにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―15  [メールボックス]タブ(待ちタスク情報)
- 待ちメッセージ情報
メールボックスにメッセージがキューイングされている場合に限り,待ちメッセージ情報(メッセージ・アドレス,メッセージ優先度など)を表示します。
図A―16  [メールボックス]タブ(待ちメッセージ情報)
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
メッセージ・アドレス
メッセージの先頭アドレスを表示します。
メッセージ優先度
メッセージの優先度を表示します。

[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
メールボックス名,ID,キュー状態,メッセージ最大優先度,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,メッセージ最大優先度
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。