RI78V4のシステム情報(RTOS名,バージョンなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI78V4のシステム情報(RTOS名,バージョンなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
割り込み処理(CPU例外処理を含む)のネスト数を表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
システム・スタックの開始アドレス,末尾アドレス,およびサイズ(単位:バイト)を以下の形式で表示します。
|
|
|
処理プログラムがシステム・スタックで動作している場合は“システム・スタックの先頭アドレス”を,タスク・スタックで動作している場合は“カレントSP値”を表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考1. システム情報(システム・スタック・エリア,現在のシステムSP)の各セルをダブルクリックした際には,システム・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2. システム情報(アイドル・ルーチン起動アドレス)のセルをダブルクリックした際には,アイドル・ルーチンのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
RTOS名,バージョン,システム時刻,割り込みネスト,ディスパッチ,CPUロック,システム・スタック・エリア,現在のシステムSP,アイドル・ルーチン起動アドレス,優先度数,タスク数,セマフォ数,イベントフラグ数,データ・キュー数,メールボックス数,ミューテックス数,メッセージ・バッファ数,固定長メモリ・プール数,可変長メモリ・プール数,周期ハンドラ数,アラーム・ハンドラ数,割り込みハンドラ数,初期化ルーチン数,拡張サービス・コール・ルーチン数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
システム時刻,割り込みネスト,システム・スタック・エリア,現在のシステムSP,アイドル・ルーチン起動アドレス,優先度数,タスク数,セマフォ数,イベントフラグ数,データ・キュー数,メールボックス数,ミューテックス数,メッセージ・バッファ数,固定長メモリ・プール数,可変長メモリ・プール数,周期ハンドラ数,アラーム・ハンドラ数,割り込みハンドラ数,初期化ルーチン数,拡張サービス・コール・ルーチン数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソースへジャンプ(アイドル・ルーチン起動アドレス)
|
エディタ パネルをオープンし,アイドル・ルーチンのソースを表示します。
|
逆アセンブルへジャンプ(アイドル・ルーチン起動アドレス)
|
逆アセンブル パネルをオープンし,アイドル・ルーチンの逆アセンブル結果を表示します。
|
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|