RI850V4の初期化ルーチン情報(起動アドレス,拡張情報など)を表示します。
 
 -  [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
 
 -  [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
 
 RI850V4の初期化ルーチン情報(起動アドレス,拡張情報など)を表示します。
 
 なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 アイコン,および初期化ルーチンの起動アドレスを以下の形式で表示します。
  
   
 起動アドレス
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 備考  初期化ルーチン情報(起動アドレス,拡張情報など)の各セルをダブルクリックした際には,初期化ルーチンのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
 
 マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 エディタ パネルをオープンし,初期化ルーチンのソースを表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 逆アセンブル パネルをオープンし,初期化ルーチンの逆アセンブル結果を表示します。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
  
 |