|
エミュレーション・アダプタを使用する
【IE850A】
|
エミュレーション・アダプタを使用するか否かを選択します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
エミュレーション・アダプタを使用します。
|
|
いいえ
|
エミュレーション・アダプタを使用しません。
|
|
ターゲット・ボードを接続している
【Full-spec emulator】
|
Full-spec emulatorにターゲット・ボードを接続しているか否かを選択します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
ターゲット・ボードを接続しています。
|
|
いいえ
|
ターゲット・ボードを接続していません。
|
|
通信方式
【IE850A】【E2】【E2 Lite】
|
エミュレータが,ターゲット・システム上のCPUと通信する際の通信方式を選択します。
|
|
デフォルト
|
【IE850A】【E2】
LPD
【E2 Lite】
JTAG
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
ただし,デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
|
|
指定可能値
|
【IE850A】【E2】
LPD,JTAG
【E2 Lite】
JTAG
|
|
LPDモード
【E1】【E20】
|
LPD通信方式のモードを選択します。
|
|
デフォルト
|
選択しているマイクロコントローラに依存
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
選択しているマイクロコントローラに依存
|
|
ボーレート[kbps]
【E1】【E20】
|
LPD通信方式の通信速度を選択します。
なお,このプロパティは,[LPDモード]プロパティにおいて[1ピン]を選択した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
500
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
500,1000,2000(単位:kbps)
|
|
LPDクロック周波数[kHz]
【E1】【E20】
|
LPD通信方式のクロック周波数を選択します。
Defaultを選択した場合,マイクロコントローラ固有のデフォルト値で接続処理を行います。
なお,このプロパティは,[通信方式]プロパティにおいて[LPD]を選択し,[LPDモード]プロパティにおいて[4ピン]を選択した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
Default
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
ただし,デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
|
|
指定可能値
|
【E1】 【E20】
Default,3000,5500,11000,16500(単位:kHz)
【E2】【IE850A】
Default,3000,5500,11000,16500,20000,25000,33000,40000(単位:kHz)
|
|
JTAGクロック周波数[kHz]
|
JTAGのクロック周波数を選択します。
Defaultを選択した場合,マイクロコントローラ固有のデフォルト値で接続処理を行います。
なお,このプロパティは,[通信方式]プロパティにおいて[JTAG]を選択した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
【E2】【IE850A】
Default
【E2 Lite】
6000
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
ただし,デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
|
|
指定可能値
|
【E2】【IE850A】
Default,6250,11000,16500,20000,25000,33000
【E2 Lite】
6000
|
|
エミュレータから電源供給をする(最大200mA)
【E1】
|
E1からターゲット・ボードに電源を供給するか否かを選択します。
IE850Aを選択している場合,この項目は表示されません。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
電源を供給します。
|
|
いいえ
|
電源を供給しません。
|
|
電源供給インタフェース
【E2】
|
エミュレータからターゲット・ボードに電源を供給するインタフェースを選択します。
なお,このプロパティは,[エミュレータから電源供給をする(最大200mA)]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
USER I/F
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
USER I/F
|
ユーザ・インタフェースを使用します。
|
|
E2 expansion I/F
|
E2拡張インタフェースを使用します。
|
|
供給電圧
【E1】【E2】【E2 Lite】
|
エミュレータからターゲット・ボードに供給する電圧を選択します。
なお,このプロパティは,[エミュレータから電源供給をする(最大200mA)]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
3.3V
|
|
変更方法
|
【E1】【E2 Lite】
ドロップダウン・リストによる選択
【E2】
ドロップダウン・リストによる選択,またはキーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
【E1】
3.3,5.0
【E2 Lite】
3.3
【E2】
テキスト入力による次の範囲 1.8~5.0(単位:V)
|
|
接続時にOPJTAGをLPD接続に設定する
【E1】【E20】
|
デバッグ・ツールとの接続時にシリアル・プログラミング・モードで起動し,オプション・バイトの設定をLPD接続に変更するか否かを選択します。
このプロパティは,設定が必要なマイクロコントローラを選択している場合に表示されます。
このプロパティは,[通信方式]プロパティが表示されていて,かつ[JTAG]が選択されている場合は表示されません。
また,内蔵ROM非搭載のデバイスの場合も表示されません。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
ただし,デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
|
|
指定可能値
|
はい
|
シリアル・プログラミング・モードで起動し,OPJTAGをチェックします。この際にLPD設定でない場合はLPD設定に変更し,その後デバッグ・モードに移行します。
|
|
いいえ
|
デバッグ・モードで起動し,OPJTAGをチェックします。この際にLPD設定でない場合はメッセージ・ダイアログを表示します。
|
|
切断時にOPJTAGをJTAG接続に設定する
【E1】【E20】
|
デバッグ・ツールとの接続を切断する際に,オプション・バイトの設定をJTAG接続に変更するか否かを選択します。
このプロパティは,設定が必要なマイクロコントローラを選択している場合に表示されます。
このプロパティは,[通信方式]プロパティが表示されていて,かつ[JTAG]が選択されている場合は表示されません。
また,内蔵ROM非搭載のデバイスの場合も表示されません。
[いいえ](デフォルト)を選択している場合,切断時にオプション・バイトを変更しないため,ピン・モードはLPDモード設定となります。
備考 | E1との接続時にCS+は,オプション・バイトがLPDモード設定になっていない場合,オプション・バイトの値を書き換えます。このため,マイクロコントローラのオプション・バイトがE1との接続前と接続後で異なる可能性があります。 |
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
ただし,[接続時にOPJTAGをLPD接続に設定する]プロパティで[いいえ]を選択している場合は変更不可
デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
|
|
指定可能値
|
はい
|
切断時にオプション・バイトの設定をJTAGに変更します。
|
|
いいえ
|
切断時にオプション・バイトの設定を変更しません。
|
|
接続時にRAMを初期化する
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
|
デバッグ・ツール接続時にRAMを初期化するか否かを選択します。
[いいえ]を選択した場合,RAMを初期化しないため,ECCエラー発生時のデバッグが可能となります。
注意 | [いいえ]を選択した場合,フラッシュ書き換えを伴う以下の機能は使用できません。 |
また,メモリ パネル,ウォッチ パネル,ローカル変数 パネルなどからのRAMへのアクセスもECCエラーの対象となります。
ECCエラー発生時のデバッグの際は,ユーザ・プログラムによるRAMの初期化前にメモリ パネル,ウォッチ パネル,ローカル変数 パネルなどを開かないでください。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
RAMを初期化します。
|
|
いいえ
|
RAMを初期化しません。
|
|
接続時にセキュリティ機能を有効にする
【Full-spec emulator】
|
デバッグ・ツール接続時にセキュリティ機能(ICU-S)を有効にするか否かを選択します。
セキュリティ機能を一度有効にすると,その後無効にすることはできません。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
デバッグ・ツール接続時にセキュリティ機能(ICU-S)を有効にします。
|
|
いいえ
|
デバッグ・ツール接続時にセキュリティ機能(ICU-S)を有効にしません。
|
|
切断時にリセットを解除する
【IE850A】【E2】【E2 Lite】
|
切断時にリセットを解除するか否かを選択します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
切断時にリセットを解除します。
|
|
いいえ
|
切断時にリセットを解除しません。
|
|
PiggyBack boardを使用する
【E1】【E20】
|
PiggyBack boardを使用するか否かを選択します。
PiggyBack boardを使用する場合は[はい]を選択してください。[いいえ]を選択した状態でPiggyBack boardを使用する場合,エミュレータが起動できない可能性があります。
このプロパティは,設定が必要なマイクロコントローラを選択している場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
PiggyBack boardを使用します。
|
|
いいえ
|
PiggyBack boardを使用しません。
|
|
初期停止・スタンバイモードをデバッグする
|
初期停止,及びスタンバイモードをデバッグするかどうかを選択します。このプロパティに関する詳細は,初期停止状態・スタンバイモードのデバッグを参照して下さい。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
初期停止・スタンバイモードをデバッグする場合に選択して下さい。
|
|
いいえ
|
初期停止・スタンバイモードをデバッグしない場合に選択して下さい。
|
|
GTMをデバッグする
【IE850A】【E2】
|
GTMをデバッグするかどうかを選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
GTMをデバッグする場合に選択して下さい。
|
|
いいえ
|
GTMをデバッグしない場合に選択して下さい。
|
|
デバッグ対象MCS
|
GTMをデバッグする際に着目するMCSを選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
MCS0
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
デバイスに搭載されているMCSの一覧
|
|
DFPをデバッグする
|
DFPをデバッグするかどうかを選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
DFPをデバッグする場合に選択して下さい。
|
|
いいえ
|
DFPをデバッグしない場合に選択して下さい。
|
|
サーバのIPアドレス
|
DFPをデバッグする際に使用するOpenOCDと接続するサーバのIPアドレスを指定します。(IPv4)
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合かつ,[DFPをデバッグする]プロパティで[はい]が選択されている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
192.168.50.10
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0.0.0.0~255.255.255.255
|
|
サーバのポート番号
|
DFPをデバッグする際に使用するOpenOCDと接続するサーバのポート番号を指定します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合かつ,[DFPをデバッグする]プロパティで[はい]が選択されている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
9824
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0~65535の整数
|
|
DFP連動Resume/連動Halt機能を使用する
|
DFPをデバッグする際にDFP連動Resume/連動Haltを行うかどうか選択します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合かつ,[DFPをデバッグする]プロパティで[はい]が選択されている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
DFPをデバッグする際にDFP連動Resume/連動Haltを行います。
|
|
いいえ
|
DFPをデバッグする際にDFP連動Resume/連動Haltを行いません。
|
|
DFP実行要求待ちタイムアウト時間[s]
|
DFP連動Resumeを行う際にDFP実行要求待ちをタイムアウトする時間を指定します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが本機能をサポートしている場合かつ,[DFPをデバッグする]プロパティで[はい]が選択されている場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
10
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0~65535の整数
|