CS+は,RH850ファミリ,RXファミリ,V850ファミリ,RL78ファミリ,78K0Rマイクロコントローラ,78K0マイクロコントローラ用の統合開発環境プラットフォームです。
CS+では,設計/コーディング/ビルド/デバッグ/フラッシュ・プログラミングなど,プログラムの開発における一連の作業を行うことができます。
本マニュアルは,こうした一連のプログラムの開発工程のうち,デバッグ工程について説明します。
注意 1. | E2エミュレータ(略称:E2)を使用する場合は,本マニュアル中で「E1」と記載のある部分を「E2」と読み替えてください。 |
注意 2. | E2エミュレータLite(略称:E2 Lite)を使用する場合は,本マニュアル中で「E1」と記載のある部分を「E2 Lite」と読み替えてください。 |
注意 3. | IE850Aを使用する場合は,本マニュアル中で「E1」と記載のある部分を「IE850A」と読み替えてください。 |
この章では,CS+が提供するデバッグ機能の概要について説明します。