Everything
2.4.4 DFAのデバッグ

選択しているマイクロコントローラがDFA(Data Flow Architecture)を搭載している場合における,DFA向けのデバッグ機能の動作について説明します。

 

注意

シミュレータ,E2 Liteは本機能に対応していません。

 

Pythonコンソールを使用して,DFAデバッグをすることが可能です。

 

-レジスタの有効/無効の確認

debugger.DFA.IsValidRegister

 

-DFAリセット

debugger.DFA.Reset

 

-DFAステップ

debugger.DFA.Step

 

詳細は,「CS+ Python コンソール編」を参照してください。