現在選択している行のアドレスをポインタとして,他のパネルで対応箇所を連動して表示させることができます(フォーカスの移動は行いません)。
ツールバーの
ボタンをクリックすると,エディタ パネルと連動開始します。また,ツールバーの
ボタンをクリックすると,逆アセンブル パネルと連動開始します。
コンテキスト・メニューの[ソースへジャンプ]/[逆アセンブルへジャンプ]を選択することにより,現在選択している行のアドレスに対応するソース行/アドレスにキャレットを移動した状態で,エディタ パネル/逆アセンブル パネルがオープンします(フォーカスの移動を行います)。 |