Everything
2.2.1.1 【E1】の場合

ホスト・マシン,E1,および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。

ターゲット・システムとの通信方式として,FINE通信【E1(Serial)】,またはJTAG通信【E1(JTAG)】を選択することができます(「2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する」参照)。

接続方法についての詳細は,E1のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

図 2.1

ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【E1】