debugger.PseudoTimer.Delete
|
疑似タイマを削除します。【RL78命令シミュレータ】
[指定形式]
debugger.PseudoTimer.Delete(pseudoTimerNumber = 0)
|
[引数]
|
|
pseudoTimerNumber
|
削除する疑似タイマ番号を指定します。(数値:1~64)
すべての疑似タイマを削除します。(数値: 0)
|
[戻り値]
疑似タイマの削除に成功した場合 :True
疑似タイマの削除に失敗した場合 :False
[詳細説明]
- | pseudoTimerNumberで指定した疑似タイマを停止し,削除します。 |
- | pseudoTimerNumberを指定しない場合,または0を指定した場合は,すべての疑似タイマ番号の疑似タイマを停止し,削除します。 |
[使用例]
>>>debugger.PseudoTimer.Delete(1)
True
>>>debugger.PseudoTimer.Delete()
True
|