Everything

debugger.GetIORList


IOR,SFRの一覧を表示します。

[指定形式]

debugger.GetIORList(category = "")

[引数]

引数

説明

category

IOR,SFRが定義されたカテゴリを指定します(デフォルト:指定なし)。

[戻り値]

IOR,SFR情報のリスト(詳細はIORInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのIOR,SFRの一覧を表示します。

-

categoryで定義したIOR,SFRの一覧を表示します。

-

categoryを指定しない場合は,すべてのIOR,SFRの一覧を表示します。

-

IOR,SFRの一覧を,以下の形式で表示します。

IORまたはSFR名 値 型 サイズ アドレス

[使用例]

>>> ior = debugger.GetIORList()
AD0.ADDRA 0x0000 IOR 2 0x00088040
AD0.ADDRB 0x0000 IOR 2 0x00088042
AD0.ADDRC 0x0000 IOR 2 0x00088044
        :
>>> print ior[0].IORName
AD0.ADDRA
>>> print funcinfo[0].Type
IOR
>>> print funcinfo[0].Address
557120
>>> debugger.GetIORList("DMA0")
DMAC0.DMCSA 0x00000000 IOR 4 0x00082000
        :
DMAC0.DMMOD.SMOD 0x0 IOR 3bits 0x8200c.12
DMAC0.DMMOD.SZSEL 0x0 IOR 3bits 0x8200c.16