debugger.ProcessorElementName
マルチコアのPEを名前で設定/参照します。
[指定形式]
debugger.ProcessorElementName = name
[設定]
設定
説明
name
PE名を文字列で設定します。
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
-
マルチコアのPEを設定/参照します。
設定できる文字列はdebugger.GetProcessorElementNamesで取得できます。
注意
設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。
[使用例]
>>>print debugger.ProcessorElementName
CPU1
>>>debugger.ProcessorElementName = 'CPU2'
CPU2
>>>