csplus.get_variable_size
指定された変数のサイズを取得します。
[指定形式]
csplus.get_variable_size(session_id, variable)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
variable
変数名を指定します。
[戻り値]
指定された変数のサイズを返します。
[詳細説明]
-
[使用例]
>>> csplus.get_variable_size(0, "x")
2