csplus.get_register
指定されたレジスターの値を取得します。
[指定形式]
csplus.get_register(session_id, register_name)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
register_name
レジスター名を指定します。
[戻り値]
レジスター値を返します。
[使用例]
>>> csplus.get_register(session_id, "pc")
1234
>>>