2. 3 RIシリーズ用のプロジェクトを作成する
RIシリーズ用のプロジェクトの作成は,プロジェクト作成 ダイアログで行います(CubeSuite+ 起動編「2.6.2 新しいプロジェクトを作成する」,CS+ プロジェクト操作編「2.3 プロジェクトを作成する」参照)。
[プロジェクト]メニュー→[新しいプロジェクトを作成...]を選択すると,次のダイアログがオープンします。
[プロジェクトの種類]において,以下の項目を選択してください。
- アプリケーション(
RIシリーズ名,
ビルド・ツール名)
RIシリーズ用のプロジェクトを生成する場合に選択します。