Everything

A. 1  説  明

以下に,リアルタイムOSパッケージで提供されるツールに関連したウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。
表A―1  ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧
ウインドウ/パネル/ダイアログ名
機能概要
CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウ
プロジェクト作成 ダイアログ
プロジェクト,またはサブプロジェクトを新規作成
(詳細は,「CubeSuite+ 起動編」,「CS+ プロジェクト操作編」参照)
プロジェクト・ツリー パネル
プロジェクトの構成要素をツリー表示
(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル コーディング編」参照)
プロパティ パネル
プロジェクト・ツリー パネルで選択しているノードについての詳細情報を表示,および設定を変更
(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル コーディング編」参照)
リアルタイムOS リソース情報 パネル
リアルタイムOSのリソース情報(システム情報,メモリ・エリア情報など)を表示
(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI600PX/RI850V4/RI850MP/RI78V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル デバッグ編」参照)
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】
処理プログラムの解析に必要な情報(処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況など)を表示
(詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4 解析編」参照)
プログラム解析ツール ウインドウ(AZ850V4ウインドウ)【RI850V4 V1.xx.xx】
プログラム解析ツールの基本操作を実行
(詳細は,「RI850V4リアルタイム・オペレーティング・システム ユーザーズマニュアル 解析編」参照)
プログラム解析ツール ウインドウ(AZ78K0Rウインドウ)【RI78V4 V1.xx.xx】
プログラム解析ツールの基本操作を実行
(詳細は,「RI78V4 解析編」参照)