ポイント・トレースを使用した場合の注意
ポイント・トレース使用時の注意について説明します。ポイント・トレースは変数の変化点のみをトレース・データとして出力するため,多くの変化点を解析グラフに表示することができますが,変数を変更した場所が分かりません。しかし,無条件トレースやトレースの取得期間を指定したトレースの場合,変化点は多く取得できませんが,変数の変更を行った場所が分かります。実際のイメージを以下に示します。
このように,変数の推移を解析する場合,解析する目的に応じて適切な手段を選択する必要があることを認識しておいてください。