Everything

解析機能体験プログラムの概要

解析機能を体験するためのプログラム,デバッグ・ツールの概要を説明します。

 

●体験プログラムの概要

今回解析機能を体験するためのプログラムは以下に示す通りです。メイン・ルーチン処理と2種類の割り込み処理から構成されている簡単なプログラムです。

 

 

●デバッグ・ツールの概要

デバッグ・ツールとしてシミュレータを使用します。シミュレータは,マイコンの動作をホスト・マシン上で仮想的にシミュレーションできます。