実行性能の向上を図るためには,性能に大きくインパクトを与える関数を見つけることが重要です。
CS+では以下に示すように,各関数の実行時間の割合を一目で把握することができます。このグラフからfunc1a関数の実行割合が最も大きいことが分かりますので,性能改善を図るには,func1aの処理から見直します。
解析対象に応じて解析データ,解析手段の選択が重要ですので,このチュートリアルで示す内容を十分にご理解ください。