デバッガの接続とダウンロード
2. E1とターゲットボードとの接続設定
使用するデバッグツール(E1)とターゲットボード(RH850/F1Lボード)との通信方式を選択します。今回は、LPDで通信するものとして設定します。
プロジェクトツリーのデバッグツール上で右クリックして、[プロパティ]を選択してください。 |
[接続用設定]タブを選択し、以下のように設定してください。 |
ワンポイントアドバイス |
セキュリティIDについて
フラッシュメモリの内容が権限のないユーザにリードされないように、128 ビットのIDコードをマイクロコントローラにライトすることができます。デバッガ起動時にユーザが入力するコードがマイクロコントローラにライトされたID コードに一致しない場合は、フラッシュメモリにアクセスできません。設定は、フラッシュプログラマで行ないます。
ブランク(全面消去)品をご使用の場合は、セキュリティIDは、ALL Fを入力ください。