Everything

ウインドウ操作

2. 自動で隠す

各パネルのタイトル・バーのピンアイコンをクリックすることにより,パネルを自動的に隠す・隠さないといった設定を簡単に切り替えることが可能です。操作上,不要なパネルを自動的に隠すことにより,画面を有効に使うことが出来ます。

(a)パネルを自動的に隠す場合 (例:プロジェクト・ツリー)

プロジェクト・ツリーのピンアイコンをクリックしてください。

プロジェクト・ツリーが自動的に隠れ,タブができます。

 

 (b)隠したパネルを表示する場合 (例:プロジェクト・ツリー)

[プロジェクト・ツリー]タブにポインタを合わせてください。

プロジェクト・ツリーがスライド表示されます。

 

ワンポイント・アドバイス

パネルの隠し場所について

パネルはウインドウの左側,右側,下側の三箇所に隠すことが可能です。また,同じ箇所に複数のパネルを隠すこともできます。