Everything

プログラムの編集

2. エディット

手順に従い,プログラムをエディットしてください。

プロジェクト・ツリーのr_main.cをダブルクリックしてください。

r_main.cが表示されるので,以下の記述をコピーして,下図の位置にペーストしてください。

 

R_TAU0_Channel0_Start();

プロジェクト・ツリーのr_cg_timer_user.cをダブルクリックしてください。

 

r_cg_timer_user.cが表示されるので,以下の記述をコピーして下図の位置にペーストしてください。

 

uint16_t  g_count;

 

uint16_t  inreg = 0,outreg = 0;

inreg = P6_bit.no2;

outreg = inreg  ^  1;

P6_bit.no2 = outreg;

P6_bit.no3 = inreg;

g_count++;