ここではE2 Liteを用いて,プログラムをデバッグします。まずはデバッグを開始するにあたって準備を行います。
1. デバッグ・ツールの選択
使用するデバッグ・ツールとして[RX E2 Lite]を選択します。
プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[使用するデバッグ・ツール]→[RX E2 Lite]を選択してください。
デバッグ・ツールとして[RX E2 Lite]が選択されます。