このページでは,適用可能なアップデートが一覧表示され,アップデートのダウンロード,インストールを選択します。
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
マイクロコントローラが指定されている場合は,マイクロコントローラ名が表示されます。
| 
ダウンロードとインストール | 
選択されたアップデート対象のダウンロードを行い,ダウンロード完了後にインストールを行います。 | 
| 
ダウンロードのみ | 
選択されたアップデート対象のダウンロードのみを行います。 | 
アップデート対象が一覧表示されます。
[すべて選択]をクリックすると,すべてのアップデート対象がチェックされます。
それぞれのアップデート対象で,表示される情報は以下のとおりです。
| 
カテゴリ | 
アップデートのカテゴリ名を表示します。 
カテゴリ毎にアップデートを階層表示します。 | 
| 
タイトル | 
アップデートのタイトルを表示します。 | 
| 
ダウンロードサイズ | 
アップデートのダウンロードサイズを表示します。 | 
| 
概要 | 
アップデートの概要情報を表示します。 | 
| 
詳細 | 
アップデートの詳細情報がある場合に表示し,選択するとブラウザ上に詳細情報を表示します。 | 
アップデートを選択している場合,選択されたアップデート全体が非表示となります。