CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニュー・エリアの[更新履歴の表示]を選択すると,更新履歴 ページが表示されます。
![](Updater_Jpn-25.gif)
ダウンロード・ファイルをインストールする方法について説明します。
更新履歴 ページでインストールしたいダウンロード・ファイルをチェックし,[コピー]ボタンをクリックしてください。
![](Updater_Jpn-26.gif)
![](Updater_Jpn-27.gif)
ダウンロード・ファイルのコピー先のフォルダを選択し,[OK]ボタンをクリックしてください。
エクスプローラでコピー先のフォルダを開き,コピーしたファイルをダブルクリックしてインストールを行ってください。
更新履歴 ページで削除したいダウンロード・ファイルをチェックし,[削除]ボタンをクリックしてください。
![](Updater_Jpn-28.gif)
メッセージ ダイアログに削除可否の確認メッセージが表示されます。
![](Updater_Jpn-29.gif)