R_MAC32Bit_MACSigned


符号あり積和演算を行います。

[指定形式]

/

#include    “r_cg_macrodriver.h”
#include    “r_cg_mac32bit.h”
void        R_MAC32Bit_MACSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t * buffer_64bit );

[引数]

I/O

引数

説明

I

int32_t data_a;

被乗数値

I

int32_t data_b

乗数値

O

mac32bit_int64_t
 * buffer_64bit

累計初期値/演算結果

備考

累計初期値/演算結果mac32bit_int64_tについての詳細は,R_MAC32Bit_MULSignedを参照してください。

[戻り値]

なし