R_MAC32Bit_MACUnsigned


符号なし積和演算を行います。

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”
#include    “r_cg_mac32bit.h”
void        R_MAC32Bit_SetMAC_Unsigned ( uint32_t data_a, uint32_t data_b, mac32bit_uint64_t * buffer_64bit );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t data_a

被乗数値

I

uint32_t data_b

乗数値

O

mac32bit_uint64_t
 * buffer_64bit

累計初期値/演算結果

備考

累計初期値/演算結果mac32bit_uint64_tについての詳細は,R_MAC32Bit_MULUnsignedを参照してください。

[戻り値]

なし