ルネサス
周辺機能 パネルの ボタンをクリックし,ソース・コード(デバイス・ドライバ・プログラム)を出力します。なお,ソース・コードの出力先は,プロパティ パネルの[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[生成先フォルダ]で指定されたフォルダとなります。
図 2.5
ソース・コードの出力
備考
ボタンをクリックした際,ソース・コードを出力するとともに,該当ファイル群をプロジェクトに登録(プロジェクト・ツリー パネルに対する該当ソース・ファイル名の表示)する場合は,プロパティ パネルの[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[プロジェクトへの登録]で“生成ファイルをプロジェクトへ登録する”を指定する必要があります。
図 2.6
登録有無の設定