feret


FEレベル例外からの復帰を行います。(Return from Trap or Interrupt)

[指定形式]

-

feret

[機能]

FEレベル例外から復帰する命令です。FEPC,FEPSWから復帰PCとPSWを取り出し,PC,PSWに設定し制御を移します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のferet命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

FEPSWから読み出した値が設定される

OV

FEPSWから読み出した値が設定される

S

FEPSWから読み出した値が設定される

Z

FEPSWから読み出した値が設定される

SAT

FEPSWから読み出した値が設定される