pushsp


スタックへのプッシュを行います。(Push Registers from Stack)

[指定形式]

-

pushsp rh, rt

 

rt,rhに指定できるものを次に示します。

-

汎用レジスタr0〜r31

[機能]

汎用レジスタrhからrtを昇順(rh,rh+1,rh+2,…,rt)にスタックに退避します。指定されたレジスタをすべて退避した後,spを更新(減算)します。

備考

spで指定された下位2ビットのアドレスは,0にマスクされます。
また,spの更新前に例外を受け付けると,実行を中止し,戻り番地をこの命令の先頭アドレスとして例外を処理してから,例外処理完了後に再実行します(spは例外処理実行開始前の元の値を保持します)。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のpushsp命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT

[注意事項]

-

rh,rtに指定したレジスタ番号の大小関係がrh > rtとなる場合は,次のメッセージが出力されます。

E0551200:アセンブリ・ソースの記述に誤りがあります。