-dev


アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルを指定します。

[指定形式]

-dev=file

 

-

省略時解釈

デバイス・ファイルをアセンブラ,および最適化リンカに渡しません。

[詳細説明]

-

アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルfileを指定します。

-

コンパイル時に本オプションを指定しない場合は,アセンブラ,または最適化リンカでエラーとなることがあります。

-

本オプションを複数指定した場合は,エラーとなります。

-

fileを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

アセンブラ,および最適化リンカが使用するデバイス・ファイルDR5F100PJ.DVFを指定します。

>ccrl -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c