-SPace


出力範囲におけるメモリの空き領域を充てんします。

[指定形式]

-SPace[=data]

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

出力範囲のメモリの空き領域を,ユーザが指定するデータdataで充てんします。

-

dataに指定可能なものを以下に示します。

数値

16進数の数値

Random

乱数

 

-

空き領域の充てん方法は,-outputオプションで指定する出力範囲によって,以下のように異なります。

-

出力範囲としてセクションを指定した場合

指定したセクション間に空き領域が存在した場合に,指定データを出力します。

-

出力範囲として先頭アドレス,終了アドレスを指定した場合

指定した範囲内に空き領域が存在した場合に,指定データを出力します。

-

出力データ・サイズは,1,2,4バイト単位で有効となり,本オプションで指定する16進数の数値で決まります。
3バイト・データを指定した場合は,上位桁を0拡張し,4バイトのデータとして扱います。
奇数桁データを指定した場合は,上位桁に0拡張して,偶数桁入力として扱います。

-

空き領域のサイズが出力データ・サイズの倍数でない場合は,出力できるだけ出力し,警告を出力します。

[使用例]

-

0x100番地から0x2FF番地の範囲内で,メモリの空き領域に対して0xffで充てんします。

>rlink a.obj b.obj -form=hexadecimal -output=file1=100-2ff -start=.SEC1/100,.SEC2/200 -space=ff

[備考]

-

本オプションにてデータの指定を省略した場合は,空き領域への充てんを行いません。

-

本オプションは,-form={binary|stype|hexadecimal}オプションを指定した場合のみ有効となります。

-

本オプションは,-outputオプションにて出力範囲を指定しなかった場合は無効となります。