-VFINFO


変数/関数情報ファイルを出力します。

[指定形式]

-VFINFO[=file]

 

-

省略時解釈

変数/関数情報ファイルを出力しません。

[詳細説明]

-

fileには,変数/関数情報ファイル名を指定してください。

-

ファイル名を省略した場合は,変数/関数情報ファイルとしてvfinfo.hを出力します。

-

ファイル名に拡張子がない場合,”.h”を拡張子とします。

[使用例]

-

変数/関数情報ファイルをfile.hに出力します。

>rlink a.obj b.obj -vfinfo=file.h

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。

-

-deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。