.DB8


8バイト領域を初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.DB8
絶対式
[; コメント]

[機能]

-

8バイト領域を初期化します。

[詳細説明]

-

8バイト領域を初期化します。

絶対式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,絶対式の値は0x00000000 00000000〜0xFFFFFFFF FFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトが8バイト・データとして確保されます。

-

オペランドには「(a) 絶対式」が記述可能です。
ただし,.DB8疑似命令では式の各項を64ビットとして扱います。このため,.DB8疑似命令では.EQU疑似命令で定義されたネーム(32ビット)を負の数として使用することはできません。

-

オペランドに文字列定数は,記述できません。

-

.DB8疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。

[使用例]

        .DSEG   DATA
LABEL:  .DB8    0x1234567890ABCDEF  ; 8バイトの領域を
                                    ; 0xEF,0xCD,0xAB,0x90,0x78,0x56,0x34,0x12
                                    ; で初期化する